This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:是否有用于 DBFED DBRED 的影子寄存器?

Guru**** 2343840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/941369/tms320f280049-is-there-a-shadow-register-for-dbfed-dbred

器件型号:TMS320F280049

大家好、

根据我们的数据表、我注意到我们有一个针对 DBFED 和 DBRED 的影子加载模式、但我无法找到相应的影子寄存器。

您能不能建议哪一个寄存器适合 DBFED 和 DBRED 隐藏?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同的寄存器。 您只需启用影子模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、我希望这可以解决这个问题、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    您可以通过 SW 访问的寄存器将成为影子寄存器。 活动寄存器隐藏在器件内部。