This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:ePWM 全局加载

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/938594/tms320f280049c-epwm-global-load

器件型号:TMS320F280049C

(1) GLDCFG 寄存器[CMPA_CMPAHR]、GLDCFG[TBPRD_TBPRDHR]等。 如果这些位被置位、则表示 TBPRD 和 TBPRDHR (CMPA 和 CMPAHR 等)都将全局加载?  

[CMPA_CMPAHR]中的_ 表示和?

(2)如果我通过配置 CTR=Zero 上的 CMPA 负载  

ePWM_setCounterCompareShadowImage LoadMode (BASE2、ePWM_COUNTER_COMPARE_A、ePWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);

我 还配置 GLDCFG[CMPA_CMPAHR]=1。 意味着 当 CTR=Zero 且发生全局加载触发时、可以加载该寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,这意味着两者都有。

    让我仔细检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     2.是当启用全局加载模式时,将禁用单个影子到活动加载事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有更多问题、请告诉我。