This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:确定 ADC 的采样保持

Guru**** 2528140 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/946191/tms320f28377s-determining-sample-and-hold-for-adc

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: TL074

您好!

´re 确定 TMS320F28377s 微控制器的 ADC 的最佳采样保持时间。

´re 在12位单端模式下使用 ADC。 根据文档、采样保持可使用 RC 模型确定、其中以下参数取决于微控制器:

      - N = 12

-      RON = 425 Ω

-      通道= 14.5pF

-      CP =取决于通道

以下参数取决于应用:

误差      =¼ LSB

-      Rs = ADC 驱动电路源阻抗(欧姆)

-      Cs = ADC 输入引脚上的电容(单位为 pF)

´ve 我的应用、我进行了以下计算并考虑了以下值:

      - N = 12

-      RON = 425 Ω

-      通道= 14.5pF

      -CP = 12.9pF

误差      = 0.25

-      Rs = 450欧姆(这来自运算放大器的输出阻抗。 ´re (TL074ID)加上一个240R 的串联电阻的放大器)

      - CS =这取决于我们在 ADC 输入引脚中使用的240R 电阻器的滤波器。

如果 Cs = 0 (完全没有滤波)并且考虑到为 ADCINA0指定的 CP、我将获得最小181,61ns 的采样保持时间

如果 Cs = 2.2nF、那么我的滤波器频率的变化量为300kHz、我得到的最小 S+H 时间为4、715us (这对于我们的应用来说太大了)。

´ven´t 了一些测试、如果我们在 ADC 的输入引脚上放置任何电容器(以便尽可能减少 S+H 时间)、则 ADC 的读数不是很好。 ´ve 看到过冲和下冲、信号稳定需要很长时间(超过180ns)。 在这种情况下 ADC 的精度不是很好。

当在 ADC 输入(例如240R/2.2nF 滤波器)信号之前安装滤波器时、ADC 的采集看起来更加精确和稳定、即使采样保持时间为75ns 也是如此。 此外、ADC 的精度很好、我们在输入中看不到任何过冲或下冲。

我的计算是否正常、或者我是否错过了一些忧郁?

我们如何在不增加 S+H 时间的情况下避免 ADC 输入中的这种下冲和过冲?

为什么即使在75ns S+H 时间内、使用300kHz 滤波器也能获得更好的结果?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贝尔纳多

    为了帮助稳定采样过程、始终建议使用一定数量的 CS 电容。  当通道电容器打开时、引脚上的电压将下降、这可能导致运算放大器输出振铃、因为它尝试将其驱动电平与反馈信号匹配、直到电压稳定。  CS 电容将有助于抑制这种不稳定性。

    另一个考虑因素是驱动运算放大器的带宽。  理想情况下、运算放大器带宽应足够高、以稳定 ACQPS 窗口内的输出电平。  我看到 TL074只有3MHz GBW、因此如果没有 Cs、182ns ACQPS 窗口不会提供最佳结果。

    在2.2nF cs 放置且使用短 ACPQS 的情况下、Ch 将从 CS 电容器获取大部分电荷。  对于 F2806x TRM 中的"低带宽"配置、有一些指导。  这些值不同、但公式和方法将在此处适用。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您的回答、现在一切都很有意义。 在本例中、我n´t 考虑了 TL074的低带宽。

    在任何情况下、按照您建议的文档中的说明和公式、我应该放置一个237nF 的电容器、以便产生0.25LSB 误差。 由于我有一个240R 电阻器、以便在任何输入上升至5V 时将 ADC 的输入电流限制为20mA、因此我将获得2800Hz 截止频率(过低)。 该电容在32kHz ADC 频率下会导致0.3 ntau、根据文档可以增加高达0.88 LSB 的误差。

    使用这个值、我得到一个60ns 的 t S+H、这个值非常低(低于 TMS320F28377S 可接受的75ns)。

    我想知道如何平衡 S+H 时间、滤波器频率的变化和可容许的误差。

    例如、如果我放置一个15nF 电容器、我将具有:

    -44kHz 截止频率(可用于我的应用)

    -ntau =4.63,这将误差减少到几乎可以忽略不计

    - t S+H = 42.77ns、我想这可以增加、从而减少误差

    我尝试解释的是、一旦我达到由于截止频率而可以放置的最大电容器、尝试最大程度地减小误差的唯一方法是延长采样保持时间、以便信号稳定。 我是对的吗? 例如、如果我设置120ns S+H 而不是75ns、我想精度会更好。

    我´re 它会限制误差的一个原因是我们不会对从0到3V 变化的方波信号或信号进行非常快的采样、我认为这也会减少误差、因为在任何情况下 CS 都不会完全介入。

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bernardo de Riva"]我想知道如何平衡 S+H 时间、滤波器频率的变化和可接受的错误。[/引用]

    我同意您的评估、即系统需要考虑很多工程方面的权衡。  根据系统要求、将逐例确定最佳平衡点。  在许多情况下、精度要求比成本要求宽松、因此开发人员能够在保持基线功能的同时牺牲一些 LSB 的精度。

    [引述 USER="Bernardo de Riva">我想解释的是、一旦我达到截止频率所产生的最大电容器、尝试最小化误差的唯一方法就是延长采样保持时间、以便信号稳定。 我是对的吗? 例如、如果我设置120ns S+H 而不是75ns、我认为精度会更好。

    是的、选择 RC 组件后、ACQPS 持续时间将是调整误差的主要方法。

    [´re user="Bernardo de Riva"]安托维尔认为它会限制误差的一个原因是我们没有对从0到3V 变化的方波信号或信号进行非常快的采样,我想这也会减少误差,因为 CS 在任何情况下都不会完全插入。

    正确、TRM 文档中的指南往往是保守的、因为它们假定了最坏情况下的电压摆幅。  Ch 起始值与输入引脚之间较小的电压差将显著降低估算误差。