This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D:支持 CLB 合作的 HRPWM

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/943464/tms320f28388d-tms320f28388d-hrpwm-with-clb-cooperation

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我正在准备使用3级逆变器完成我们的新项目。 在链接的帖子中、我发现 CLB+HRPWM 的同步和反应时间存在一些问题。

我有两个问题:

1)能否使用 CLB 逻辑配置 HRPWM 以保护无效输出(用于3级 ANPC、3级 NPC、3级 T 型拓扑)

2) 2)如果是-我能否预测最差反应时间(从 TZ 到 TZ 的输出和输出关闭)

此致、Ł B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将和  、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在 CLB 内部使用同步逻辑路径、则高分辨率分量将由于与 CLB 时钟的同步而丢失。 对于您的 Q1、由于同步、分辨率将会丢失。 对于最坏的反应时间-同步器引起的变化可能高达2个 CLB 时钟周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3) 3)是否有可能通过 CLB 输出 HRPWM、然后-从 CLB 输出(例如、通过 ANDing/ORing 门)作为 HRPWM?

    4) 4)我们能否预测 TZ 在 HRPWM 和 CLB 上不同步的最坏情况?

    如果我理解正确-当我使用 HRPWM 时、我无法使用 CLB、因为我丢失了异步高分辨率输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3) 3)是的、高分辨率将在 CLB 同步中丢失。
    4) 4)最坏情况下的 TZ 延迟不取决于 HR 或无 HR。 "表5-58中定义了三态时序。 ePWM 开关特性"。