This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:如何将 DRV8301-HC-EVM 版本 D (DRV8301-HC-KIT)与 controlSUITE 开发套件 hallsensor Build 结合使用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, DRV8301, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/946023/drv8301-hc-c2-kit-how-to-use-the-drv8301-hc-evm-rev-d-drv8301-hc-kit-with-controlsuite-developmentkit-hallsensor-build

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

你(们)好

在一个学士项目中,我应该使用霍尔传感器控制48V 800W BLDC。 问题是我有 DRV8301-HC-C2-KIT、我不确定是否可以使用它通过霍尔感应反馈来控制电机。 我想将 controlSUITE 开发套件用于 DRV8312-C2-KIT、因为这似乎能够使用霍尔传感器运行:文件夹:C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128。

因此,我的问题基本上是这个*:

DRV8301-HC-KIT 是否可用于电机的霍尔感应控制。

如果可以、我可以使用 controlSUITE 提供的软件包、因为这将使它变得更简单。

3.如果电路板 DRV8301-HC-KIT 不能与霍尔传感器控制和 controlSUITE 中的软件包一起使用,是否还有其它电路板/套件可以使用。 我知道 DRV8312-C2-KIT 可以与霍尔传感器一起运行、但它必须能够处理大约60V 40A 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    controlSUITE 是一个很好的起点。 如果您偏离了示例硬件设置、则可以调整代码以满足您的需求。

    我将向相应的专家提出这篇文章、请他们回答 DRV 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mads、

    DRV8301和 DRV8312都没有固有的霍尔传感器输入控制、但两者都兼容使用转换后的霍尔传感器输入、这意味着 C2k 在两种情况下都必须直接获取霍尔传感器输入。 这在 DRV8312数据表中明确显示了产生合适的 PWMA、B 和 C 所需的预期霍尔传感器输入  

    话虽如此、此修改仍取决于 C2k、因此我将把该线程传回 C2k 团队。  

    最棒的

    Cole