This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:TMS320F28035

Guru**** 2909920 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, C2000WARE, TMDSDOCK28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/944258/ccs-tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSDOCK28035

工具/软件:Code Composer Studio

我们正在开发基于 TMS320F28035的新产品。 我以 Example_2803xLEDBlink 为例、尝试对其进行修改。 我想添加串行通信。 因此我添加了" InitSciaGpio()"来初始化串行端口。 但在编译时、我遇到以下构建错误。

"未解析的符号_InitSciaGpio、首先在./sched.obj 中引用"

我在 Code Composer 中检查了链接器文件搜索路径- Properties--> Build->C2000 Linker-->文件搜索路径,找到了解析为以下路径的"${INSTALLROOT_2803x}/common/lib”
${TI_products_DIR_TIREX}\C2000Ware_3_02_00_00_Software\device_support\f2803x\examples\c28\time_led_blink

同样、我检查了没有构建错误的 Example_2803xSci_Echoback、并找到了如下路径
${TI_products_DIR_TIREX}\C2000Ware_3_02_00_00_Software\device_support\f2803x\examples\c28\sci_echoback

我正在使用 F28035 Piccolo 实验板套件进行测试。(TMDSDOCK28035)

请帮助您设置路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将以下文件添加到您的项目中并进行编译

    … C2000Ware_3_02_00_00\device_support\f2803x\common\source\DSP2803x_Sci.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    非常感谢。  已修复构建错误。

    此致、

    Ramesh