This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:从 TMS320F28377更改了固件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/943734/tms320f28377d-firmware-change-from-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377D

您好!

我有一个为 TMS320F28377SPTPS 编写的固件代码。 我想将其与 TMS320f28377D-EP 搭配使用;系统是相同的、应用是相同的。 由于温度范围的原因、我必须使用新的 Micro。

我想知道影响是什么。

换言之、我想知道是否可以完全 像 TMS320F28377SPTPS 那样使用 TMS320f28377D-EP 以及如何使用。

此时、我不想使用第二个内核、我想知道我是否也可以"关闭"它。

此时,我知道这两个微控制器的引脚对引脚完全相同,不需要更改硬件,但固件?

非常感谢。

J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用] 换句话说、我想知道是否可以完全 像 TMS320F28377SPTPS 那样使用 TMS320F28377D-EP 以及如何使用。 [/报价]


    是的、   只要您的代码能够与 CPU1上的512KB 闪存配合使用、您就应该能够在 TMS320F28377D-EP 上使用为 TMS320F28377SPTPS 编写的代码。


    [引述] 此刻、我不想使用第二个内核、我想知道我是否也可以"关闭"它。 [/报价]

    是的、如果不想使用 CPU2、可以将其保持在复位状态。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、但我需要更多详细信息。

    1) 1)我知道我可以将存储器安装在新的微控制器上、但我需要知道:

    • 如果中断完全在同一模式下被处理(寄存器、定时器等)
    • 如果端口(SCI、McBSP、SPI 等)具有相同的资源
    • 配置是相同的
    • 和其他详细信息  

    2) 2)我需要知道如何准确地保持 CPU2处于复位状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jero、

    是的、所有详细信息都是相同的。  

    有关如何将 CPU2保持在复位状态的详细信息、请参阅"3.15.9.53 CPU2RESCTL 寄存器(偏移= 122h)[复位= 1h]"部分。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    J.