This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:在 main.c 文件中添加更多变量时、函数调用失败

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/939135/tms320f28377s-function-call-failed-when-add-more-variables-in-main-c-files

器件型号:TMS320F28377S

您好、专家、

客户遇到一个问题、即添加更多变量并在 main.c 文件中使用、无法执行 main 函数。 构建项目后没有错误或警告。

我们尝试以下方法来调试该问题、

  • 禁用.asm 文件中的看门狗、这是无用的。
  • 将变量移动并定义到其他.c 和.h 文件中、问题消失了。

他们的项目基于 CCS 6.0、TI v6.4.4编译器版本。

您能否帮助提供有关此情况的一些调试方法? 谢谢!

此致

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    您是否在放置变量的两种情况下都查看了映射文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Santosh、

    附加了3个映射文件、

    1. "无法访问 main 函数"、则存在无法执行 main 函数的问题。
    2. "在其他文件中定义更多变量不会产生问题"、将变量移动并定义到其他.c 和.h 文件中不会出现问题。
    3. "在其他文件中定义数组没有问题"、 将数组移动并定义到其他文件中没有问题。

    e2e.ti.com/.../No-access-to-main-function.c

    e2e.ti.com/.../No-issus-by-defining-more-variables-in-other-files.c

    e2e.ti.com/.../No-issue-by-defining-the-array-in-other-files.c

    此致

    Rayna

    在其他文件中定义更多变量不会产生问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Santosh

    但有很多不同之处、我不知道是哪个因素导致了这个问题。  

    请就此提供帮助? 谢谢!

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranya、

    您是否查看了映射文件中变量的位置? 这将让您了解放置这些变量的部分。 您还需要与链接器命令文件进行比较。 变量的名称是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranya、

    是否有关于此问题的任何更新? 您是否能够缩小导致问题的变量范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    虽然客户将阵列定义移动到其他文件后仍能找到原因,但仍无法找到原因。

    此致

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranya、

    如果他们可以在更简单的项目中重现问题、我们可以对其进行审查。