This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:CLB 提供的8位多路复用器

Guru**** 2670055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/945298/tms320f280049-8bit-multiplexer-by-clb

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:SN74HC151

各位专家:

我们的客户希望使用 CLB 创建8位多路复用器。
他们希望与74HC151电路相同。

您能告诉我 CLB 是否可以构建相同的电路吗?
感谢您的善意确认。

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切都是数字的、8个信号可供选择。 3选择输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    是的、是的。
    CLB 是否支持它?

    感谢您的友好检查。
    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望所有输入(8个输入+ 3个选择输入)都是 CLB 的输入、那么它将是一个多逻辑块设计。 但是、如果3个选择输入可以只是一个软件可配置选项、则可以在一个逻辑块中执行此操作。