This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:McBSP 至 I2S

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/943494/tms320f28069f-mcbsp-to-i2s

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:PCM4104

您好 TI 团队

我对 F28069的 McBSP 接口有疑问。

正如我们所知,F28069只提供 一条通道 McBSP 总线 。我想知道该总线是否可以支持双通道音频 DAC,如 pcm4104?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您参考的器件用于四通道音频 DAC、您是说参考类似的双通道音频 DAC 吗?

    不过、要回答您的问题、是的、McBSP 模块应该能够与一个双通道音频 DAC 连接。

    有关  将 McBSP 用作 I2S 的概述、请查看 SPRA595。 它适用于 C6000产品线、但 McBSP 模块是等效的、因此配置仍然有效。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marlyn

    我的错误。 我 计划选择 PCM4104作为我们的系统音频 DAC、因为我们需要4通道差动输出、F28069F 也将用作 主芯片。  那么  、  F28069F 上的 McBSP 总线能否支持 PCM4104上的 I2S 接口? 以及如何连接?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 TDM 数据格式将 PCM4104与 F28069F 连接。 由于您希望使用四个通道而不是两个通道、 因此 DATA0将携带所有四个通道的音频数据、而 DAT1输入将被忽略。 本例中的 DSP 是 F28069F。

    对于两个通道、您可以执行 McBSP 的双相传输模式、但由于您希望连接四个通道、并且 F280069只有一个传输引脚、因此您需要配置器 件以进行多通道选择。 有关 配置的更多详细信息、我建议阅读技术参考手册的"15.6多通道选择模式"部分。  本应用报告更详细地介绍了 TDM 总线格式。  www.ti.com/.../spra491a.pdf  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,Marlyn