This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:.TI.ramfunc 的位置

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/940715/ccs-tms320f28388d-location-for-ti-ramfunc

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI

是否可以从 SRAM 以外的其他位置运行.TI.ramfunc?

默认设置为:

.TI.ramfunc:{}负载= CMBANK0_SECTOR0 | CMBANK0_SECTOR1 | CMBANK0_SECTOR4、
run = SRAM、
Load_start (RamfuncsLoadStart)、
load_size (RamfuncsLoadSize)、
Load_End (RamfuncsLoadEnd)、
RUN_START (RamfuncsRunStart)、
run_size (RamfuncsRunSize)、
RUN_END (RamfuncsRunEnd)、
对齐(8) 

如果可以将其移动到另一个照射行程、我的 SRAM 中没有更多的空间?

Ragards
Schram_Anneberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是针对需要加载到闪存中但从 RAM 运行以加快执行的代码、或者针对诸如只需由 RAM 运行的代码完成的闪存配置。 如果没有足够的 RAM、您可以始终减少需要从 RAM 运行的代码、并且只保留从 RAM 运行所需的代码、如闪存配置。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vikek

    谢谢,但我知道:)  
    我更想、是否可以将某些段分配给其他 RAM 位置。  

    例如、如果可以移动:

    SECTIONS
    {
    .reshtisr :> CMBANK0_RESETISR
    .vftable :> CMBANK0_SECTOR0 //应用程序将矢量表放置在 Flash*/
    .vtable 中 :> S0RAM /*应用程序将矢量表放置在 RAM*/
    .text 中 :>> CMBANK0_SECTOR0 | CMBANK0_SECTOR1
    .cinit :> CMBANK0_SECTOR0
    .pinit :>> CMBANK0_SECTOR0 | CMBANK0_SECTOR1
    .switch :>> CMBANK0_SECTOR0 | CMBANK0_SECTOR1
    .sysmem :> S2RAM
    
    .stack :> C1RAM
    .ebss :> C1RAM
    .econst :>> CMBANK0_SECTOR0 | CMBANK0_SECTOR1
    .esysmem :> C1RAM
    .data :> S3RAM
    .bss :> S3RAM
    .const :>> CMBANK0_SECTOR0 | CMBANK0_SECTOR1
    
    MSGRAM_CM_TO_CPU1:> CMTOCPU1MSGRAM0,type=NOINIT
    MSGRAM_CM_TO_CPU2:> CMTOCPU2MSGRAM0,type=NOINIT
    MSGRAM_CPU1_TO_CM:>CPU1TOCMMSGRAM0,type=NOINIT
    MSGRAM_CPU2_TO_CM:> CPU2TOCMMSGRAM0,type=NOINIT
    
    .TI.ramfunc:{}负载= CMBANK0_SECTOR0 | CMBANK0_SECTOR1、
    运行= S0RAM | S1RAM | S2RAM、
    Load_start (RamfuncsLoadStart)、
    load_size (RamfuncsLoadSize)、
    Load_End (RamfuncsLoadEnd)、
    RUN_START (RamfuncsRunStart)、
    run_size (RamfuncsRunSize)、
    RUN_END (RamfuncsRunEnd)、
    align (8)
    } 

    例如 VTABLE、sysmem、DATA、BSS。  例如、我能否将移动到 CMBANK0_SECTOR0? 以清除 SRAM 中的某些 RAM。

    假设可以将 BSS 从 S3RAM 移动到 CMBANK_Sector、那么我可以使用 SECTOR0-13吗? 只有一个有足够空间的地方?

    在旧电路板 F28m36中、我能否将 C RAM 与新电路板 F28388D 中的扇区 RAM 进行比较?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉稍后回复。 我认为您不能将 VTABLE 或 BSS 分配给闪存扇区、因为这些会在运行时进行初始化。 通过闪存 API 写入闪存。  

    [引用] 在旧板 F28m36中、我能否将 C RAM 与新板 F28388D 中的扇区 RAM 进行比较? [/报价]

    扇区 RAM 是什么意思? 两个器件上的链接器 cmd 文件总体概念应该相同。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vivek

    我拼错了、抱歉。 我指的是扇区闪存