This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:在重复引导加载后、器件会被部分欺骗

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/939260/tms320f28027-parts-become-partially-bricked-after-repeated-bootloads

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我正在从事一个使用 TMS320F28027进行电机控制的项目。  另一个运行 Linux 的处理器通过 UART 与 F28027连接、以实现高级控制和固件更新。  我们的固件更新应用程序有一个错误、它将重复执行更新、直到外部程序停止更新。  当该过程被终止时、F28027的电源也被移除。  这可能发生在更新过程中的任何位置。  在三个或四个器件上、这部分损坏了处理器。  ROM 引导加载程序仍然可以运行、但它不会运行写入它的第二级闪存内核。  此外、闪存中的应用程序会被擦除或无法访问。  这种情况下的芯片也无法连接到 JTAG。  这是在具有几个 PCB 修订版本的设计上进行的、在其他情况下相当稳定、而不是一次性原型。  我们还使用建议的更新过程。  电路板上损坏的其他组件已排除、因为仅更换 F28027即可解决此问题。  

在闪存操作期间断电是否存在已知问题、这会导致芯片基本上被欺骗的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    F2802x 器件的电源在闪存擦除/编程期间保持稳定非常重要。 在这些操作期间断电可能会损坏闪存扇区并永久锁定器件。 请参阅以下器件数据表:

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的快速响应。  这是否还会导致器件不再能够通过 JTAG 进行连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    是的、锁定的器件可能会导致 JTAG 连接问题。 您可以尝试将器件置于等待引导模式、然后尝试连接、但如果设置了密码且未知、则器件会被永久锁定。

    有关更多详细信息、请参阅以下应用报告。

    https://www.ti.com/lit/spracf0

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果这是已知问题、使用此器件的其他客户会如何缓解此问题?  我们的器件通过壁式电源供电、但与其他任何器件一样、用户可以在任何时候将其拔出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    您是否经常在终端应用的正常运行期间擦除和编程器件的闪存? 您能解释一下您是如何使用这些操作的吗? 即您对闪存进行编程和擦除时的情况。

    最好在闪存擦除/编程操作过程中防止器件断电、以防止类似这样的锁定。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不打算执行频繁的固件更新。  之所以发现此问题、是因为我在确定是否应由主机处理器上的 Linux 应用程序执行更新的逻辑中有一个错误。  这导致了一个循环、在此循环中、更新重复发生、而测试系统的人员杀死了执行更新的应用程序、这也导致 F28027断电。  将修改此逻辑以使这种循环成为不可能、并将电源控制从该应用中去耦。   

    我使用其中一个 SDK 中提供的闪存内核应用。  首先运行 ROM 引导加载程序、然后将闪存内核加载到 RAM 中。  然后闪存内核运行、我的应用程序加载到闪存中。  我对这个特定的引导加载过程并不是非常熟悉、但是观察逻辑分析仪上发生的一切、我可以看到时序。  

    从 ROM 引导加载程序初始握手发生到闪存内核响应最后发送的命令、整个过程需要8.5秒。

    加载闪存内核需要1秒的串行流量、然后在主机处理器尝试与正在运行的闪存内核握手之前又需要1秒的串行流量。  主机处理器似乎驱动第二个长等待、因为主机在此等待周期结束时首先传输。  

    接下来、短暂突发命令后将出现2.5秒的不活动、我认为这是擦除闪存的闪存内核。  

    最后、将应用程序写入闪存需要4秒。

    我猜在 ROM 引导加载程序运行期间、不会因下电上电而损坏闪存。  危险区从发出擦除闪存命令的2秒一直延伸到更新完成的8.5秒。  这是准确的吗?

    您是否说每次使用此设备的客户执行固件更新时都会面临此风险?  唯一的缓解措施是尽可能不频繁地进行更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能不能告诉我闪存编程和擦除的特定时序、以及闪存内核的使用情况、哪些时间段容易受到损坏闪存的功率损耗的影响?

    我们需要尽可能减少这一脆弱时期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    很抱歉我的答覆有延误。

    闪存编程和擦除功能的时序记录在器件数据表中。 请注意、这些是典型的时间、器件的闪存可以经历更长的时间。 有关器件闪存的更多信息、请参阅此链接中的常见问题解答主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/757585

    具体来说、闪存擦除操作是在断电时需要注意的操作。 您应该确保在闪存擦除过程中器件的电源稳定、以防止器件被锁定。

    如果您安装了 C2000WARE、您可以在以下目录中找到有关闪存 API 函数和用法的更多详细信息:

    C:\ti\c2000Ware_3_02_00_00\libraries\flash_api\F2802x\docs\Flash2802x_API_Quickstart.pdf

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我想添加一些可能有用的信息。 F2802x 器件的闪存扇区是平衡的、如下面的旧文章中所述:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/111828

    在 F2802x 上、具体而言、这些扇区的平衡如下:

    扇区 A 和 D 是平衡的。
    扇区 B 和 C 是平衡的。

    您可以选择仅使用扇区 B 和 C 进行固件更新、以防止器件锁定、即扇区 A 包含安全密码。

    最棒的

    Kevin