Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, C2000WARE
主题中讨论的其他器件: C2000WARE
我正在从事一个使用 TMS320F28027进行电机控制的项目。 另一个运行 Linux 的处理器通过 UART 与 F28027连接、以实现高级控制和固件更新。 我们的固件更新应用程序有一个错误、它将重复执行更新、直到外部程序停止更新。 当该过程被终止时、F28027的电源也被移除。 这可能发生在更新过程中的任何位置。 在三个或四个器件上、这部分损坏了处理器。 ROM 引导加载程序仍然可以运行、但它不会运行写入它的第二级闪存内核。 此外、闪存中的应用程序会被擦除或无法访问。 这种情况下的芯片也无法连接到 JTAG。 这是在具有几个 PCB 修订版本的设计上进行的、在其他情况下相当稳定、而不是一次性原型。 我们还使用建议的更新过程。 电路板上损坏的其他组件已排除、因为仅更换 F28027即可解决此问题。
在闪存操作期间断电是否存在已知问题、这会导致芯片基本上被欺骗的情况?