This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:XF280025和 F280025的特色

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/943780/tms320f280025-differens-between-xf280025-and-f280025

器件型号:TMS320F280025

您好专家、

我的客户询问这两个器件之间的差异。 他们希望使用这里的"X"样片制作电路板。 您能找到勘误表中的所有差异吗?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

        参阅当前勘误表 SPRZ466、所有报告均适用于"XF280025"。  对于"F280025"、建议[ePWM: 基于直流事件的 CBC 跳闸的事件锁存器(DCxEVTxLAT)可能不会像选择异步路径时那样扩展触发脉冲]将不适用、因为该错误在"F280025"中已修复。

    此致、

    Joseph