This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:SCI 引导1模式选择

Guru**** 2472980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/941894/tms320f28377s-sci-boot-1-mode-selection

器件型号:TMS320F28377S

尝试通过引导 sci 对 f28377s 进行编程时遇到问题。 我阅读了技术参考手册、并看到引脚84和85是默认值。 可以更改为28和29写入 OTP 存储器。 我写它时试图只写 BMODE 域(0x81值)。 ´m 之后、我仍然无法通过引导 sci 进行编程、现在、通过 JTAG 对闪存进行编程后、程序会运行、但随后我关闭电源并打开电路板电源、程序不会运行。 我还有3个板、其中 OTP 尚未编程、而 JTAG 则可以对它们进行编程(使用与 OTP 已编程的板上程序相同的程序) 、在断电和上电后、板会正确运行该程序。

您能帮我将引导 sci 从默认引脚更改为28和29应该怎么做? 我已经阅读了许多文档和论坛主题、但没有任何澄清。