This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:C2000和 Hercules 微控制器之间的差异

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/942656/tms320f28375s-difference-between-c2000-and-hercules-microcontrollers

器件型号:TMS320F28375S

您好!

在多个地方、我了解到 C2000微控制器专为电机控制应用而设计、专注于解决控制算法。 我们如何证明这一点? 它是像 ePWM 这样的外设吗? 或者、在 ARM cortex 内核中没有在内核 C28x 中进行一些优化吗?

我可以参考 C2000和 Hercules 系列之间的差异列表吗?

我阅读了几篇文章、例如:

  但与 Hercules 相比、他们主要讨论 Hercules、C2000的详细信息更少。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、电机控制是一组非常广泛的应用和要求。

    C2000已针对各种电力电子控制应用进行了25年的专门构建。

    是的、C2000确实具有经过优化的架构以实现最低延迟:快速模拟反馈(ADC、SDFM)、集成转子位置感应(增量、绝对编码器)、最低延迟外设总线、相对于 Arm 的控制 CPU 周期更少、增强型加速器(FPU、TMU、并行 CPU 选项)以及最灵活的 PWM 外设。  通常、与 Arm 器件相比、C2000在相同的 MHz 下的性能提高了2至4倍、只需查看1个 CPU 与1个 CPU。

    Hercules 主要从冗余 CPU 功能安全的角度进行构建。 其中一些应用要求它执行某种级别的电机控制、这是它可以执行的。

    本 C2000关键技术指南详细介绍了一些 独特的功能

    https://www.ti.com/lit/pdf/spracn0  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。  

    还有一个问题、它是如何确保安全的? 我看到大多数 Hercules 微控制器都是 SIL3/ASILD 安全级别、但 C2000是 SIL2/ASILC。 这是否意味着 Hercules 微控制器比 C2000更安全?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有器件级额定值和系统级额定值。

    由于采用双核锁步架构、Hercules MCU 将具有更高的器件级额定值。

    由于设计过程和硬件/软件诊断功能、大多数最新的 C2000也可用于 SIL3/ASILD 系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。