This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:TMS320F28335:CCS/TMS320F28335:更改 CCS 项目"输出类型"

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/943435/ccs-tms320f28335-tms320f28335-ccs-tms320f28335-change-ccs-project-output-type

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

我正在处理一个 CCS 工程、该工程由其他一些实体创建、输出类型设置为"可执行"。

我想将输出类型更改为"静态库"。

在 CCS General 设置下、更改 Output Type 的选项呈灰色显示。 请参见下面的。

CCS 工程创建后是否无法更改其输出类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    [引用 user="Sam Georgge1"] CCS 工程创建后是否无法更改其输出类型?

    不幸的是、不 您将需要创建一个新项目。

    Ki