This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:将我们的系统从 controlSUITE 更改为基于 C2000ware 的系统是否有意义?

Guru**** 2767435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/943286/ccs-tms320f28335-is-it-meaningful-to-change-our-system-from-controlsuite-to-c2000ware-based-one

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我们基于 TMS320F28335的系统多年来一直在使用 controlSUITE。

我想 C2000ware 提供的功能与用于 TMS320F28335的 ConrolSUITE 几乎相同。(C2000ware 仅更新了对较新芯片组的支持、但对 TMS320F28335进行了细微的微小更改、对吗?)

与 TMS320F28335相比、C2000ware 中是否更新或更改了任何主要功能(例如调度、内存管理、设备驱动程序)?

我想知道这一点、因为如果没有重大的根本性变化、我们希望保持我们基于系统 controlSUITE 的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱华苏

    正确、C2000Ware 添加了对较新芯片组的支持。

    与控制套件相比,C2000Ware 中的 F2833x 器件没有显著差异。

    此致

    Siddharth