This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:使用 C2000ware 示例 LED_ex1_blinky 的 F28388D controlCARD 评估模块、在构建和调试后无法连接

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/942612/ccs-tms320f28388d-f28388d-controlcard-evaluation-module-using-c2000ware-example-led_ex1_blinky-cannot-connected-after-built-and-debug

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在学习如何使用 F28388D controlCARD 评估模块。 导入并构建 C2000ware 示例 LED_ex1_blinky (无错误)后、我进行了调试、并显示连接错误。 我只需使用 USB 电缆连接电路板和 PC。 我不确定问题是什么。 另一个问题是、thisled_ex1_blinky 是否可以使 F28388D controlCARD 评估模块中的 LED 闪烁? 请帮帮我。  谢谢。

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F2838x_FRM_EX_UG 中的 LED Blinky 示例非常简单。 TI 能否为 F28388D controlCARD 评估模块的客户提供一些更详细的相关示例? 谢谢。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您将需要为器件 F28388D 和 XDS100的另一个 USB 连接供电。 有关设置、请参阅用户指南。

    www.ti.com/.../spruil8b.pdf

    C2000ware DriverLib 示例中有多个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢你的帮助。 我修复了"仿真器"问题。 然后、我发现了另一个问题。  当我调试 LED1_CPU1示例时、一切都正常。 但是、当我调试 LED1_CPU2示例时、它失败、如下所示。

    在 我调试程序后,有一个(应该有)“启动调试会话”窗口,用于选择 CPU1、CPU2或 CM,但它不会再显示任何内容。 我不知道原因。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    首先、您能否先加载 CPU1并运行? 然后加载并运行 CPU2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您是否能够在 CPU2上加载和运行代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh,á lez

    早上好、我想我已经解决了这个问题。 关键是 更改 EVM 中的 S2:引导模式选择。

    谢谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我很高兴您能够解决此问题。 我现在将关闭该线程。