This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:F28388D controlCARD 评估模块-在闪存中选择调试并使用多个 CPU 时、无法保存程序

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/943023/ccs-tms320f28388d-f28388d-controlcard-evaluation-module---could-not-save-program-when-select-debug-in-flash-and-use-multi-cpus

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 F28388D controlCARD 评估模块、并从 C200ware 导入了一些示例。 当我为构建选项选择"Flash"时、它无法保存在断电和上电后加载的程序。

第二个问题是,当我下载 CPU2的 C200ware 示例(例如 led_ex1_C28x_dual_blinky_CPU2)时,LED 不会按预期闪烁。

您能不能给出一些问题是什么以及该怎么办?

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    对于第一个问题(从闪存引导)、请查看此主题、其中详细介绍了各种步骤。

    e2e.ti.com/.../878674

    对于第二个问题、我解释了在其他主题中要执行的步骤。