This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:controlSUITE 和 c2000ware 之间的主要转换(或差异)是什么?

Guru**** 2766565 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/942837/ccs-tms320f28335-what-is-main-transition-or-difference-between-controlsuite-and-c2000ware

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我是这里的新手、我的老板让我对这个问题进行了研究... 但我对这方面的广泛信息很关注。

为什么他们从 controlSUITE 过渡到 C2000ware? 如果您要说???  

我们最初使用的是 controlSUITE、但现在尝试改用 code2000。 对此我们应该知道什么?

很抱歉问模糊的问题。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ju Huisu、

    在 controlSUITE 中添加对所有器件的支持变得越来越庞大。 此外、controlSUITE 安装程序还包含所有以前的版本。 因此、controlSUITE 的大小增加到~2GB、这对于客户来说太大了、无法下载。

    因此引入了 C2000Ware、并在 C2000Ware 中添加了更新的 C2000器件(F2838x、F28002x、F28004x 等)。 此外,C2000Ware 不包含任何 SDK,这些 SDK 现在是单独的安装程序。

    有一个文档可用于从 controlSUITE 转换到 C2000Ware。

    此致

    Siddharth