Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、 C2000WARE
我的客户正在开发 F28377D、现在他们遇到了使用 BIOS 系统进行 IPC 使用的问题。
基本操作系统如下:
CCS 版本:9.3.0
编译器版本:TI v18.12.4.LTS
BIOS 版本:6.76.03.01
CPU1和 CPU2之间存在大量数据交换、当前由计时器+ IPCFlag 方法控制。 我想使用计时器+ IPC 中断进行控制。 请参阅 TI 提供的双核 IPC 中断例程、在 SYSBIOS 版本中添加 IPC 中断、但没有响应。
TI 参考代码为:
C:\ti\c2000Ware_3_02_00_00\device_support\f2837xd\examples\dual
cpu01_TO_cpu02_ipcdrivers 和 cpu02_TO_cpu01_ipcdrivers
如有需要、客户代码可通过电子邮件提供。
顺便说一下、您能给客户一些要调试的检查列表吗?
BR
Emma