This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:Intel hex 文件格式

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/942546/ccs-tms320f280049-intel-hex-file-format

器件型号:TMS320F280049

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家:

我们的客户询问 Intel Hex Format。
对于 Intel Hex 文件,如果扩展内衬地址 type=04和扩展段地址 type=02混合使用,是否存在任何可能性?

感谢您的友好检查。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要了解十六进制实用程序使用的 Intel 格式的详细信息、请在 C28x 汇编工具手册中搜索 标题 为 Intel MCS-7886目标格式的子章节。   

    [引用 USER="Hitoshi Sugawara"]如果扩展内衬地址 type=04和扩展段地址 type=02混合使用 Intel Hex 文件,是否存在任何可能性?

    该文件没有显示02的记录类型、因此我相信答案是否定的  但是、我将检查并返回给您。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确认英特尔记录类型02从未在 hex2000实用程序中使用

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    非常感谢您的及时确认。
    感谢您的熟练支持。

    此致、
    Hitoshi