This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:QEP 真值表(技术参考指南上的表7.2)与图7-7不匹配

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/942560/tms320f28069-qep-truth-table-table-7-2-on-technical-reference-guide-doesn-t-match-figure-7-7

器件型号:TMS320F28069

大家好、我正在查看28069 技术参考指南的上表 和同一指南的图7-7、数据不匹配。

请参阅突出显示的示例、在真值表中、qepCount 的操作递减、在图7-7中、该操作递增

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nuwar、

    你是对的。 对于 QB"上一个边沿"部分、该表中的所有 QPOSCNT 增量/减量都相反。

    我将在下一个 TRM 版本中修复该表。 请参考图7-6中的状态机、现在它显示了正确的行为。

    谢谢、

    Kevin