This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:TMS320F28375S

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/941735/tms320f28375s-tms320f28375s

器件型号:TMS320F28375S

大家好、

作为 TMS320F28375S 的功能块,、它有六个用于 eCAP 的引脚、,

但是…

哪个引脚编号是 eCAP 引脚? 有人知道吗?  

BR、

文森特·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    ECAP 是输入引脚、它通过输入 XBAR 路由到 eCAP 模块(请参阅"图9-1. 在设备 TRM 中输入 X-bar")。 因此、您应该能够配置输入 XBAR 以将任何输入引脚连接到相应的 eCAP 模块。

    此致、

    Vivek Singh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Vivek Singh、

    谢谢您、我 在   TMS320F28375S  技术参考手册中找到了"图9-1"、但它仍然没有显示关于"eCAP",的引脚编号

    您能否提供 eCAP 的硬件引脚编号? 非常感谢。

    BR、

    文森特·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    没有针对 eCAP 的专用引脚编号。 您可以使用任何引脚并配置输入 XBAR 来将该引脚连接到特定的 eCAP 模块。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!