This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:编程失败

Guru**** 2616425 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/942214/tms320f28377s-programming-failed

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的香榭丽舍

是否有人遇到过 TMS320F28377SPZPT 编程失败但 TMS320F28377SPZPS 编程成功的情况? 这两个器件都使用相同的 SCI 闪存内核对其进行编程。  

如果您也遇到了此问题、您能与我们分享您的经验吗?  

非常感谢。

此致、

Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、

    您能告诉我们客户从何处获取串行内核的 C2000Ware 版本吗?  这有助于进一步对此进行调试。

    此外、客户是否出于任何原因在这两者之间进行了任何电路板更改(在定制电路板中)?

    我们需要有关故障的详细信息-错误到底是什么?  请查看详细信息。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、

    正如我在离线模式下讨论的:

    请检查链接器命令文件中的段是否在128位边界上对齐(您可以看到基于 C2000ware 闪存的链接器 cmd 文件中使用的 align (8)–例如:C2000Ware_3_02_00_00\device_support\f2837xs\common\cmd \2837xS_Generic_flash_lnk.cmd)。

    2.客户是否在其串行编程器中检查了 PARTID?  如果是、请注意、PARTIDH 由于 PCN 而改变(请参阅此常见问题解答)。

    如果对 PARTIDH 进行了检查、则应更新他们的软件、以不检查 DEVICE_CLASS_ID 位字段-否则、程序员将会失败、认为这是未知器件(基于客户实施方式)。

    我会将此帖子分配给我们的串行内核专家、以进一步帮助您。

    谢谢、此致、
    Vamsi