This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:传感器转换器

Guru**** 2894030 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/942425/tmdsdock28335-sensor-converter

器件型号:TMDSDOCK28335
主题中讨论的其他器件:controlSUITETMDXIDDK379DC2000WARE

您好、我们希望获得您的支持。 我们是否有可用作实验套件输入的 Lem 电流传感器 ADC 转换器接口?

感谢您的意见。

此致、

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、它不作为独立模块提供、但在更大的 IDDK 中提供。 作为套件、它可能不会对您有用、但如果您选择设计一个套件、原理图可能会有所帮助。

    如果您安装了最新的 MC SDK、或者您拥有 controlSUITE、则可以在中找到它

    C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00\solutions\tmdxiddk379d\hardware\IDDK_HwDevPkg_R2.2.1

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0\IDDK_HwDevPkg_R2.2.1

    希望这对您有所帮助。