This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:使用 tmdshvmtrpfckit 请求 ADC 或更改控制卡的更高分辨率的 IM

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/942359/tmdshvmtrpfckit-im-using-tmdshvmtrpfckit-asking-for-higher-resolution-for-adc-or-changing-control-card

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

大家好、我使用的是 TMDSHVMTRPFCKIT 和28335 controlCARD、现在我的套件的 ADC 分辨率是10kHz 借助 MATLAB Simulink、我希望获得更高的分辨率、但我希望使分辨率更高大约100kHz。 那么、是否有任何使分辨率为100kHz 的想法?

我想要求将 controlCARD 28335D 更改为28379D、并要求在28379D 和 DIMM100之间使用扩展坞(实验套件)和连接线。 或者是否有任何适配器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、分辨率为"在 Simulink 中发送 PC 100kHz 的 ADC 频率"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系 Mathworks 技术支持以获取 Matlab / Simulink 相关查询。 谢谢。