This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28020:如何启用写保护? 有什么指导?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/940949/tms320f28020-how-to-enable-write-protection-any-guidance

器件型号:TMS320F28020

您好!

我的 。与我一起检查了如何对这个 TMS320F28020器件进行写保护。是否有关于这个主题的任何指导或文档?谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能更详细地阐述一下吗?

    保护外设写入或存储器写入、或者?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

     它用于存储器保护。 目的是避免固件发出读出信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

                 [引用]目的是避免读取固件

    这是代码安全模块(CSM)的功能。 我们在包括 F28020在内的所有 C2000器件中都有它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    我的客户 只想知道如何实现这一功能。 有什么指导?  我不介绍 C2000产品,只是帮助遇到问题的客户访问 e2e。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

     如何启用该功能、任何指导。 我不介绍 C2000产品、只是帮助 遇到问题的客户访问 e2e。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户需要参阅 SPRUIO9的第1.2节、其中明确说明了如何使用 CSM。

    如果他们不熟悉 C2000或 CCS、请让他们在 https://training.ti.com/c2000-mcu-device-workshops 上查看这些技术讲座。 TI 投入了大量资源来开发这些自定进度的技术讲座、大多数问题都可以通过查看特定器件系列的技术讲座材料或最接近的器件系列来回答。 这些技术讲座将非常好地介绍 C2000 MCU 的基础知识以及编写和运行您的第一个示例的过程。 有关 CCS 的良好介绍视频、请访问 https://www.youtube.com/user/CodeComposerStudio