This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:DRV8301-69M-KIT

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/940620/drv8312-69m-kit-drv8301-69m-kit

器件型号:DRV8312-69M-KIT

大家好、

我想购买 用于无传感器 FOC 的 DRV8312-69M-KIT。

在继续之前、我想了解以下详细信息...

该套件是否包含 PMSM 电机?

2.随该套件提供的电机型号以及电机数据表。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该套件包括电机 TelcoMotion (型号:DT4260-24-055-04h)。

    请查看以下链接以了解规格。

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我获得了以下链接。 请查看并确认吗?

    e2e.ti.com/.../490559

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8308不是使用 C2000的参考设计、但电机似乎具有相同的型号。

    最棒的

    John