您好!
我查看了以下针对到外部存储器(TRM 和 SPRAC96A) EMIF 连接的 TMS320参考。
基于这些基准、NAND 闪存接口似乎不受支持。
TRM 提到了连接 NOR 闪存的能力,但没有提到 NAND 闪存。
- SPRAC96A 第3页指出不支持 NAND 闪存。
我是否可以确认(以及一点清楚)不支持 EMIF 到 NAND 闪存连接?
此外、是否有其他推荐的选项或参考可用于将 TMS320连接到 NAND 闪存芯片?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我查看了以下针对到外部存储器(TRM 和 SPRAC96A) EMIF 连接的 TMS320参考。
基于这些基准、NAND 闪存接口似乎不受支持。
TRM 提到了连接 NOR 闪存的能力,但没有提到 NAND 闪存。
- SPRAC96A 第3页指出不支持 NAND 闪存。
我是否可以确认(以及一点清楚)不支持 EMIF 到 NAND 闪存连接?
此外、是否有其他推荐的选项或参考可用于将 TMS320连接到 NAND 闪存芯片?
哇,
正确、F2837x 上的 EMIF 支持具有专用信号的异步接口、该信号与典型 NOR 器件兼容。 ASRAM 器件也使用这一协议。
下面是 NOR 闪存数据表的一个片段、您可以在其中看到专用的地址和数据总线信号:
以下是 NAND 闪存数据表的一个片段、您可以在其中看到地址和数据信息是使用信号总线进行编码的:
这两个接口遵循不同的协议。 目前、在任何 F28x 器件上都不支持 NAND 协议。 我的回忆是、某些 C6x 器件支持 NAND 协议、但我不确定您是否正在寻找该选项。
NAND 是否为要求? 将 F28x 调整为 NAND 可能效率很低。
Tommy
哇,
我认为我们是一致的。
可以使用外部转换通过 EMIF 桥接器与 NAND 连接、或对直接控制 GPIO 的基于 CPU 的控制器进行编程。 但是、如果需要缓冲操作、非本机接口将产生系统成本(BOM 或 CPU 周期)和延迟。 我并不是很熟悉 NAND 接口、因此我不知道具体要求是什么。
SD 卡上的传统 SPI 接口对于高容量闪存存储而言可能是一个更直接的接口选项、但吞吐量不足。
Tommy