This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:引导 ROM OTP 寄存器和 DCSM 区域

Guru**** 2536850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/942011/tms320f28388d-boot-rom-otp-registers-and-dcsm-zones

器件型号:TMS320F28388D

您好!

基于以下摘自 TMS320F2838x TRM 的内容:

[引述]

此外、CPU1引导 ROM 支持来自 DCSM 区域1和区域2寄存器的引导配置。 区域2配置将取代区域1配置、因此建议使用区域1配置并将区域2用作辅助选项。

[/报价]

这是否意味着有两个机会设置有关引导引脚和引导模式配置的 OTP 寄存器?

此致、

李孝华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    [引用] 这是否意味着有两个机会设置有关引导引脚和引导模式配置的 OTP 寄存器? [/报价]

    没错。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果 Z1 OTP 编程不当、这意味着 Z2可用于纠正该错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    此致、

    Vivek Singh