This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:ADCINA0下拉电阻器的最小值和最大值

Guru**** 2470370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/941361/tms320f28377s-min-and-max-values-of-the-pull-down-resistor-of-adcina0

器件型号:TMS320F28377S

各位专家、您好!

ADCINA0、A1、B1连接了50kOhm 下拉电阻器。
我想知道这些下拉电阻器的最小值和最大值。
是否 指定了这些下拉电阻器的最小值和最大值?
我查看了数据表、但找不到它。

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、

    该范围未公布、但我们预计电阻会下降到50kΩ Ω 的+/- 20%以内。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、tlee-san、

    感谢你的答复。

    我明白了。

    最棒的酒店
    Sasaki