This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:实验 IS03

Guru**** 2599795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/936873/launchxl-f280049c-lab-is03

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

嗨、TI -我在实验 IS06 (及更高版本)中运行鼓风机时遇到问题、因此我返回 IS03查看我是否能够理解正在发生的情况。  当然、本实验会提出很多问题。  我希望您能够提供帮助。

1、针对3个不同的速度基准(100Hz、300Hz 和500Hz)、I 设置并捕获256个角度、Vabc 和 Iabc 样本(20kHz、每个 ISR 调用1个样本)。  基本上、我想确保模拟输入按预期工作。  信号图如下所示:

好的。  现在、问题是:

1、电流为什么这么高?  为什么它会随着速度的增加而下降?  这对我来说似乎很奇怪。

2.我查看电流波形并得出结论:模拟电流信号正在进行无问题的采样。  您是否看到了相同的情况?

100Hz Vabc 波形看起来不错,因为它们具有三次谐波,但300Hz 和500Hz 似乎没有显示三次谐波。  这是正常的吗?  这是否表明存在问题?

感谢您的帮助!

Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    如实验指南中对 is03的描述所示、is03实验是一种 v/f 控制、不会将电流和电压感应信号用于电流和位置闭环。 在低速下添加电压补偿值时、v/f 曲线不是图27所示的线性曲线。 因此、相电流与运行频率不成比例。 您可以更改 v/f 配置文件以获得更好的性能、但本实验仅用于硬件验证。

    #define USER_MOTOR_FREQ_LOW_Hz (20.0)// Hz
    #define USER_MOTOR_FREQ_HIGH_Hz (400.0)// Hz
    #define USER_MOTOR_VOLT_MIN_V (4.0)//电压
    #define USER_MOTOR_VOLT_MAX_V (24.0)//电压

    2.是的、外观正常。 如上所述、如果您为栅极驱动器和功率 FET 设置了正确的死区时间、则输出电压仅取决于逆变器和 v/f 曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗先生-这篇文章的重点是确认模拟输入信号(特别是 Iabc 和 Vabc)被正确采样、并且即使 在以400Hz 以上的速度运行时也没有检测到异常。  您是否同意它们正常? 或者我是否缺少了什么?

    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、反馈电流看起来不错、但相位电压在高速时看起来会出现失真、例如300Hz 和500Hz。 原因可能是 v/f 控制不能用于超过电机额定频率的高速。 否则、这意味着硬件板上的滤波器极点频率太低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗议员,谢谢。  

    由于这是 TI 开发板(LAUNCHXL F280049C)和逆变器(BOOSTXL DRV8320RS)、我不确定您的说法。

    2.您说电压滤波器截止频率是否取决于鼓风机?  怎么了?

    3.我想关闭这个线程、回到 FAST 估算器线程。

    e2e.ti.com/.../921747

    Brett