This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335的两个 CAN 是否需要同时工作?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/941580/tms320f28335-does-two-can-of-tms320f28335-need-to-work-at-the-same-time

器件型号:TMS320F28335

我们有一个电路板、第一个 TMS320F28335的 A 与 一个 TMS320F28377的 CAN 通信、第一个 TMS320F28335的 CAN B 与第二个 TMS320F28335的 CAN A 通信。 我们发现第1个 TMS320F28335的 CAN A 是否由于总线关闭而停止工作、第1个 TMS320F28335的 CAN B 是否也停止工作。 TMS320F28335的两个 CAN 是否需要同时工作?  或者它们是独立的吗? 出现此问题的可能原因是什么?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

                 CAN-A 和 CAN-B 是28335器件中的两个独立模块。 除非两个模块都连接到同一总线、否则一个模块中发生的情况不会影响另一个模块。 这是您的配置吗?

    • 网络1:28335-1的 CANA 连接到28377的 CANA。
    • 网络2:28335-1的 CANB 连接到28335-2的 CANA。

    上述两个网络是否独立、或者它们是否相互连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供显示 CAN 模块连接方式的系统方框图?  

    请下载我的应用报告 http://www.ti.com/lit/spra876。 它有许多经过测试的示例。 我还敦促您查看提供的调试提示。