This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28035:Piccolo F2803x

Guru**** 2981310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/941296/ccs-tmdscncd28035-piccolo-f2803x

器件型号:TMDSCNCD28035

工具/软件:Code Composer Studio

我是 Piccolo u-controller 的新用户。  我需要和一位专家讨论如何使该系统按照 Piccolo 技术讲座文档中的广告工作。  您可以联系我设置电话会议、让我克服我面临的障碍吗?  dan@renewpower.us  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    感谢您在 E2E 论坛上与我们联系。  您能否详细说明一下车间中不使用 F28035控制卡的特定部分、我们可以看到进行下一步的最佳方法、以及谁能够最好地解决您的问题。  

    我想暂时将这一问题留在论坛上,如果我们认为这是及时解决问题的障碍,我们就可以看到我们可以利用哪些其他途径来解决你的关切。   

    最棒的

    Matthew