请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
1、零引导模式选择引脚是否意味着无需 任何外部上拉引脚即可引导至闪存。 因为我的目标板中没有可用的 GPIO。 我必须在交替模式下进行配置、因此我考虑了执行 零引导模式选择引脚。 我的理解是否正确?
2.我也参考了 TRM 中的第4.4.3节(引导模式示例)。 在何处需要进行更改才能设置零引导模式选择引脚? 是否有任何基准。
谢谢、此致、
Monish P