This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:设计审查

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/941219/tms320f28062f-design-review

器件型号:TMS320F28062F

大家好、

此器件用于当前设计、我们注意到所有 VDD 引脚都连接在一起。 通过阅读数据表、并不 是100%清楚所有这些引脚是否应该有它们自己的去耦电容器连接。 查看其他一些参考设计、我们注意到这些引脚未短接在一起。 您能否确认这些引脚全部连接到同一个内部稳压器?

它们正在启用内部寄存器、但我不太确定该内部寄存器是奇异寄存器还是一系列寄存器。 鉴于器件在当前配置下工作、我确定它只是一个、但希望进行确认。

此致、

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、

    [引用]此器件用于当前设计、我们注意到所有 VDD 引脚都连接在一起。 [/报价]      

    好的。 它们也在内部连接。

    [引用]通过阅读数据表、并不是100%清楚所有这些引脚是否应该有它们自己的去耦电容器连接。 [/报价]

    我们希望降低电容器和电源引脚之间的阻抗。 因此、电容器始终尽可能靠近电源引脚放置。 即每个引脚都有自己的电容。

    [报价]您能否确认这些引脚全部连接到同一个内部稳压器? [/报价]

    是的、已确认。