This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:TMS320F2809模拟输入用作输出

Guru**** 2929190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/937609/tms320f2809-tms320f2809-analog-input-acting-as-an-output

器件型号:TMS320F2809

在某些条件下(软件/设置)、我似乎从模拟输入中获得了高达3.8VDC 的电压脉冲。  我认为这是不可能的。  有什么想法可以导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glenn、

    如果一个模拟引脚被卸载/打开并且被采样、那么将有一个来自内部 S/H 电容器的反馈电压、此电压将出现在相关的 ADCIN 引脚上。  

    但是、这通常与1.XXV 大致一样、当然不能(不应该?) 超出器件的电源轨 VDDA/VDDIO (标称3.3V)。

    因此、虽然未听说 ADCIN 引脚上的电压的人体工程学、但这肯定不应该是您看到的结果。  您能否评论以下各项的状态:

    1)观察问题时、电源轨 VDDIO/VDDA

    2)其它 ADCIN 引脚的状态,这意味着其它引脚之一是否过驱动>VDDA 轨?  虽然这本身违反了 DS、但如果我们的电压高于 VDDA 轨0.3V、我们可以反向偏置内部 S/H 开关、并可能为其他引脚提供路径。

    3)如果连接到特定的采样配置、请同时列出。  同样、如果存在过驱动引脚且对其进行采样、则可能会对#2中提到的同一多路复用器/开关进行反向偏置。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew、

    感谢您的建议。  结果、我发现您建议的选项之一是正确的。

    "2.其他 ADCIN 引脚的状态、这意味着其他引脚之一是否过驱动>VDDA 轨?  虽然这本身违反了 DS、但如果我们的电压高于 VDDA 轨0.3V、我们可以反向偏置内部 S/H 开关、并可能为其他引脚提供路径。"

    我有另一个由差分放大器驱动的模拟输入、该输入放大了另一个模拟多路复用器提供的差分信号。  在正常条件下、此电路绝不会超过3VDC、但偶尔我们会禁用多路复用器、并且馈入差分放大器的信号不受控制、由于其电源电压为9.5VDC、因此我们可以超过模拟输入的建议限值。  我在  这个模拟输入上测量了一个4.2VDC 脉冲、其中一个与我在另一个模拟脉冲上看到的脉冲同时发生。  我还验证了模拟多路复用器的使能线路在同一时间段变为高电平。  通常、该电压的持续时间不超过200ms。  

    我的问题是、我是否必须担心在特定电压下可能损坏 ADC 电路、或者这种情况不太可能发生?  我们还没有发现此电路损坏。

    我们目前正在考虑始终启用模拟多路复用器、以防止这种情况发生。

    谢谢、

    Glenn Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glenn、

    很高兴我们能够跟踪此情况、不同域/逻辑的电源状态始终难以找到每个角落的情况。

    在损坏方面、我们需要确定放大器可以提供的最大电流。  通过查看 F2809 DS 电气规格、器件上 ESD 二极管的钳位电流总计为+/-20mA、每个引脚的钳位电流为+/-2mA。  这意味着、一旦我们获得比 VDDA 高~0.3V 的电压、器件将开始打开这些电压  、以尝试将电压保持在 VDDA 范围内。

    如果超过2mA (或如果多个引脚> 20mA)、则器件可能会受到一定程度的损坏、特别是该引脚/二极管的本地电流、最终会损坏本地金属系统、通常会导致引脚开路或引脚短路。  即使我们看不到立即的损坏、随着时间的推移、这也会使电路退化。

    因此、如果我们可以将电流保持在该限制范围内、我们应该是可以的。  另一种选择是在外部放置一个肖特基二极管、以限制引脚将看到的电压、是否发生您提到的事件(如果很难让多路复用器控制情况)。

    最棒的
    Matthew