This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:在哪里可以找到所选芯片的 SafeTI 库?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/940017/tms320f28054m-where-can-i-find-the-safeti-library-for-the-selected-chip

器件型号:TMS320F28054M

我想将 SafeTI 库集成到 INTASPIN 运动控制中、它们是否兼容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、  

    请浏览此网站  :www.ti.com/.../swab007b.pdf

    您可以下载 C2000 IEC 60730-1软件包、其中包含对所用器件的支持。   该软件包可能不包含您所需的内容、但它是目前提供的完整支持。  如果可用的内容不能直接满足您的需求、您可能能够基于提供的示例进行构建。

    希望这对我们有所帮助、请告诉我们是否可以提供进一步的帮助。  

    谢谢!

    Krishna