This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:是否应该编辑 CFFT_F32_TwidleFactor.asm 以使用512point CFFT?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/940316/tms320f28379d-should-i-edit-cfft_f32_twiddlefactors-asm-for-using-512point-cfft

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在尝试使用参考 CFFT_F32_TwiddleFactor.asm 的512点 CFFT。

该函数目前正在工作。

但是,我发现了一个令人不安的评论。

\1024 点 CFFT 的简短 Twiddle 因子  

CFFT_F32_TwiddleFactor.asm 是否仅适用于1024pt CFFT?

为了使用具有512点 CFFT 的 CFFT_F32_TwidleFactor.asm、是否有必要编辑上述文件?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您注意到在 CFFT 示例中、您有一个 test_size 宏、用于从该1024点 Twiddle Factors 文件中选择适当的大小。 只要 N <= 1024、您就不需要进行修改。 如果超过、则可能需要编辑该文件。

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我很高兴听到这个消息。