This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:TMDSCNCD28035 R1.2

Guru**** 2504145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/940114/ccs-tms320f28035-tmdscncd28035-r1-2

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

GPIO 使能时钟位 SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.GPIOINENCLK 现在使用什么?  此位字段不会出现在 DSP2803x_SysCtrl.h 文件中、这与 C2000 Piccolo Workshop 文档不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该位是器件中的保留位、并在 SPRUI10中如此显示。 我认为技术讲座文档基于旧版器件文档(SPRUGL8B 和更早版本)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们如何启用 GPIO 时钟呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、它在复位时启用。