主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 LAUNCHXL-F28379D
工具/软件:Code Composer Studio
我尝试按照使用 Simulink 的 Embedded Coder 设置教程执行一个示例、该示例通过连接脉冲发生器和 GPIO31来切换其中一个前 LED。 但是、即使按照所有说明操作后、当我尝试在电路板上构建、加载和运行 Simulink 代码时也会出现错误。 希望可以在 CCS 中调试问题、我使用生成的代码 Simulink 导入了项目、当我尝试在 CCS 中进行调试时、我收到了相同的错误消息。 错误信息为:
IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-215 @ 0x0)测试总线控制器的信号量处于超时状态。 Unif-SCIF 无法获取用于表示由实用程序或调试器拥有控制器的信号量。 您可能必须退出其他客户端、因为发生了超时。 (仿真包9.2.0.00002)
我浏览过论坛、但没有看到该错误代码。 我已尝试确保一次只打开 CCS 或 Simulink。 我按照 Matlab 的 Youtube 教程中的每一条指令进行操作。 您可以找到教程-> www.youtube.com/watch
我对微控制器比较陌生、因此我可能无法正确配置某些内容、但有人能否解释错误代码的含义以及如何修复? 谢谢