This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280041C:CMPSS 输出至 ePWM tripzone 输入

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/940380/ccs-tms320f280041c-cmpss-output-to-epwm-tripzone-input

器件型号:TMS320F280041C

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 我不完全了解 ePWM 模块的数字比较子模块是否与 CMPSS 有共同之处。 CMPSS 的输出是否可以用作 ePWM 的跳闸区域内核? 如何重新路由此系统?  为什么直流模块中只有4个直流电源? 我希望至少使用5个 CMPSS 输出作为触发区预测。 我不n`t CMPSS 的这种用法的详细示例。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavlin、

    数字比较模块是将 CMPSS 连接到 ePWM 的实际方法、ePWM 随后会激活跳闸区域模块。 数字比较模块从 epwmxbar 获取 CMPSS 输出、其中有8个、而不是4个。 如果您想使 ePWM 从5个比较器跳闸、您可以通过跳闸组合输入路由这些比较器的输出来实现此目的。

    如果您选择将 CMPSS 输出到 outputxbar 并使用 inputxbar 将这些信号接入跳闸区域模块 TZ1至 TZ3、则仍可以直接进入跳闸区域模块。