This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:TMS320F206PZA 的替代产品

Guru**** 2930550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/940208/tms320f2806-replacement-of-tms320f206pza

器件型号:TMS320F2806
主题中讨论的其他器件:TMS320F280045

大家好、

由于 F206是 OLED、客户正在寻找更换产品。 对于 F206、什么器件的更改最小且仍在生产中? 这是一个很旧的传统项目、因此他们更喜欢尽量减少工作量。

此致、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我认为 F206后续操作实际上是 C54x 器件、而不是 C2000。 但 C5x 也已达到其结尾。

    如前所述、它 是一个非常旧的器件。 如果他们正在寻找使用嵌入式闪存进行实时控制的产品、我将从 TMS320F280045开始