This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:翻转 OTP 寄存器中已翻转的位是否会出现任何问题?

Guru**** 2625255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/940018/tms320f28388d-will-there-be-any-issues-in-flipping-an-already-flipped-bit-in-an-otp-register

器件型号:TMS320F28388D

您好!

LED_ex2_blinky_DCSM 示例项目展示了如何在链接时向 OTP (以及通过扩展常规闪存)写入值。

我想知道、如果尝试使用引导表更新器件上的固件时所有 OTP 值都与芯片上已有的 OTP 值相同、是否会出现任何问题?

我之所以提出这一要求、是因为如果单个固件映像可用于在新器件生产过程中对未编程的 MCU 进行编程、或用于更新现有器件的固件、则可以简化生产和产品更新。

此致、

李孝华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    只要对相同的值进行编程、就不会出现问题。

    此致、

    Vivek Singh