This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:CLA

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/939887/ccs-tms320f28035-cla

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我打算使用 CLA 读取 ADCRESULT 并进行滤波。 但是、在 CLA 任务1中执行的下面的代码一直在擦除我在 epwm1寄存器中设置的值。 奇怪的是、这是在调试和加载程序后随机发生的、这意味着有时它运行正常、但有时它会擦除 epwm1中的设置并向其写入不需要的值。 您是否知道发生这种情况的原因?

depot.position++;
if (depot.position >= SMA_size)

depot.position = 0;

depot.VIN[depot.position]= VINDC;

VINDC 是指 ADCRESULT1。 "depot"是 main.c 中声明的结构、位于"Cla1DataRam0"中。 "position"的数据类型为 int16_t、"VIN"是 int16_t 的数组  

非常感谢您的帮助。

Amy

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    不清楚 ePWM 寄存器的写入是如何发生的。  如果能够持续复制、则更容易进行调查。  

    此致

    Lori