This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:不使用等待模式

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/937326/ccs-tms320f28069-do-not-use-wait-mode

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

我看到了以下链接:

https://processors.wiki.ti.com/index.php/Code_Security_Module_FAQ_for_C2000#Q:_Why_does_Code_Composer_Studio_give_me_an_emulator_error_when_I_try_to_connect_to_my_locked_device.3F 

2 将引导引脚设置为"等待"引导模式。 注意:在2833x/2823x 上、这被记录为"要检查的循环"引导模式。

是否有任何方法不使用 "等待"引导模式? 我的硬件电路是固定的、无法更改。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

            如果您有一个重置按钮、则可以尝试以下操作:按住重置按钮(即、将器件保持在重置状态)、然后尝试连接到器件。 建立连接后、让我们执行复位。 不过、这可能需要几次尝试才能使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

      我建议的方法是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户没有重置按钮。

    他将 JTAG 端口的 TRST 引脚上拉3.3V、以便能够直接解密和编程。


    但是、他只能在 JTAG 端口上进行更改、以实现批量编程和更新一组旧电路板。 但 JTAG 端口仅为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我不明白您的意思是“但 JTAG 端口只有5V”。 也许我们可以使对话脱机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    问题已经解决。 感谢您的支持!