This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28031:BLDC 电机在负载上发出急冲声音

Guru**** 2924500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/939019/tms320f28031-bldc-motor-gets-jerking-sound-on-load

器件型号:TMS320F28031

我正在进行一个项目、使用 F28031控制器上的霍尔传感器来控制 BLDC 集线器电机。 我使用六步梯形换向、使用霍尔传感器。

我面临的一个问题是、在启动时、尤其是在电机上施加了一些负载时、会有几秒钟的急动声。 电机在"无负载"条件下运行正常。

我用了一个中国的驱动器来测试电机和电机在启动时的工作是否顺畅。

有人能告诉我这个问题可能是什么吗? 是否是硬件/软件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因可能是换向点不正确或速度调节器的增益不正确。 您可以调节速度调节器、并确保霍尔传感器的输出信号是正确的换向点、否则、您必须添加补偿算法来校准霍尔传感器的偏移。 遗憾的是、我们没有这样的算法可供您参考、您必须自行设计。