This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379S:C2000™︎微控制器论坛

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/939063/ccs-tms320f28379s-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F28379S

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 专家、

我正在使用 tms320f28379s 为电机控制器开发 EtherCAT 从站。  

现在、我有3个从器件通过 EtherCAT 对 ET1100进行直流同步运行。 它 与 EtherCAT 主站通信成功、所有3个从站都可以正常运行电机。

然后、我想知道所有3个从器件的 synctter、因此我同时测量3个从器件的 synct0 HW IO 信号、并发现第1个从器件和第2个从器件之间存在大约8us 的延迟、 并且在第1个从器件和第3个从器件之间还有8us 延迟。

据我了解、如果 DC 同步运行良好、所有从站之间的 sync0 jetter 应该非常小、比如10~100ns 的差值、对吧?

但在我的例子中,syncd0 jetter 是8us,所以,你是否想给我一些问题的建议? 非常感谢。

Feng